11.02.2021 09:42 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, mit WinCC V7.5 SP1 kann man über die serielle Schnittstelle eines Rechners kommunizieren: Siehe FAQ: Geht das auch mit WinCC Advance oder Professional? Hat das schon mal jemand gemacht? Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 02/11/2021 09:43:25 |
|
15.02.2021 09:24 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Schlurfi, vielen Dank für die Info. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und es handelt sich um einen virtuellen COM Port und dafür gibt es extra eine Library. Keine Ahnung, ob sich sowas so ohne weiteres in WinCC implementieren kann? Gruß Eleu |
Folgen Sie uns auf