02.03.2021 14:34 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (70)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, in Kundengesprächen ergibt sich oft die Frage, inwieweit eine Migration von früheren SIMATIC Panels (WinCC flexible / ProTool) auf eine neuere Generation (TIA Portal) möglich ist. Das Handbuch SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort
Panels (bzw. Basic Panels) enthält wichtige Informationen diesbezüglich (z.B.
Projektierungshilfen, Vergleiche bzgl. Displaymaße und -auflösung,
Gehäuseabmessungen, Einbauausschnitte etc.).
Alternativ kann das
Migrationsangebot HMI Upgrade Package von Siemens genutzt werden, um die
schrittweise Migration der alten Komponenten in bestehenden Anlagen zu
erleichtern. Dieser
Service kann auch genutzt werden, wenn das ursprüngliche Engineering Projekt
nicht mehr existieren sollte.
Mit freundlichen Grüßen |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 03/15/2021 17:51:02Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 03/17/2021 16:02:11Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 08/23/2021 11:35:38Link hinzugefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf