05.04.2018 08:57 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung:
|
In der LOGO! muss er die VM Adressen mit dem Panel ansprechen, bzw. Netzwerkeingänge zum ansteuern verwenden. Im Anhang ist ein Beispiel von mir mit einem KTP400. DateianhangLogo8_KTP400.zip (169 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
05.04.2018 09:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Und in der LOGO! muss keine Verbindung projektiert werden? |
05.04.2018 09:20 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 10.03.2024 Beiträge: 307 Bewertung:
|
Nein, in der LOGO! braucht keine Verbindung zum Panel projektiert werden. |
05.04.2018 11:28 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 120 Bewertung:
|
Hallo TammoKLE Ich habe für dein Panel im TIA Portal mal eine Anzeige Parametriert. Wenn du das Projekt in dein Panel lädst müsste es eigentlich die Temperatur anzeigen. Bei der Verbindung Konfiguration deines KTP 300 die du gemacht hast im TIA Portal ist mir auf den ersten Blick nichts aufgefallen was Falsch sein könnte. Verbinde zum Test mal das Panel direkt mit der Logo. Gruss Oliver DateianhangGarten V1.zip (123 Downloads) |
Folgen Sie uns auf