15.05.2021 11:39 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.05.2024 Beiträge: 157 Bewertung:
|
hier habe ich das Logo Programm hochgeladen. Ich hoffe das es geklappt hat. Rechts oben sind 9 Netzwerkeingange. V1.4 und V1.5 funktionieren. V2.2 , V2.3 , V2.4 , V2.5 , V2.6 , V2.7 und V3.5 gehen nicht. Das Tia Projekt versuche ich jetzt auch hochzuladen. DateianhangLogo mit Panel 1.zip (105 Downloads) |
15.05.2021 11:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.08.2024 Beiträge: 33598 Bewertung:
|
In der Parameter-VM-Zuordnung belegst du die VW2 bis VW32. Diese bestehen aus den V-Bits V2.0 bis V33.7. Das bedeutet, diese Bits kannst du nicht für andere Funktionen nutzen. DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (98 Downloads) |
15.05.2021 11:49 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.05.2024 Beiträge: 157 Bewertung:
|
kann ich dann die Adressen V4.0 und höher verwenden |
Folgen Sie uns auf