Default Header
(header konnte nicht geladen werden)
27.11.2014 18:58 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 22710 Bewertung:
|
Beim Active Line Module, Basic Line Module und bestimmten Anwendungen des Smart Line Module muss die Freigabe über eine Steuerinformation mit Hilfe des PROFIBUS an die Einspeisung übertragen werden. Dazu ist im Internet (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21971603) ein Baustein verfügbar, der in Ihr Anwenderprogramm integriert werden kann und die Freigabe der Einspeisung übernimmt.
|
Folgen Sie uns auf