29.03.2021 10:12 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich hänge mich hier mal mit dran. Ich betreibe seit ein paar Wochen die Logo mit der AWS Cloud. Leider ist mir nicht so ganz klar was für kosten nach dem Ablauf des kostenlosen Zeitraum auf mich zu kommen. Es sind so viele verschiedenen Module bei AWS zu buchbar. Vielleicht könnte mir mal jemand sagen was es im Jahr nun wirklich kostet. [snip] Würde mich über eine kurze Antwort freuen. Gruß Michael ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/29/2021 13:53:16Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
07.10.2021 13:42 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Und ich dachte, sowas gibt es umsonst oder für wenige Euro im Jahr. |
07.10.2021 14:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 33140 Bewertung: (4094)
|
Ich verweise nochmals auf das Thema, von welchem dieses abgesplittet wurde: AWS Cloud AnbindungIch hatte damals schon geschrieben, das dies nicht koscher sein kann, weil man gleich die Kreditkartennummer hinterlegen soll. Auszug: Zur Prüfung würde das Konto dann schon mal mit 1,- € belastet, um die Angabe der Kreditkarte zu überprüfen. Das kann machen wer will ..." |
08.10.2021 08:52 | |
Beigetreten: 03.08.2017 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (53) |
Hallo zusammen, auf der Seite von AWS (Amazon) gibt es weiterführende Informationen:
@ernstho, dieser Satz beantwortet evtl. deine Frage:
Grüße, |
Please, check out the forum search to find already existing topics regarding your issue and to get some hints. |
|
08.10.2021 17:16 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Genau aus diesem Grund habe ich eine Frage bezüglich Nextcloud in dieses Forum gestellt. Mit einem eigenen Cloudserver bleibt dann auch alles daheim. Und wer Strom sparen will, käme vielleicht mit einem Pi aus. Vielleicht kommt Siemens auch noch dahinter, das eingene Produkt an einen einzelnen Anbieter/System zu binden nicht das "Gelbe vom Ei" ist .... Gruß Ella_68 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf