05.01.2016 06:59 | |
Beigetreten: 18.04.2009 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 42 Bewertung: (9) |
Hallo, ich habe folgendes Problem: zusätzlich zum Standard Telegramm 1 möchte ich noch einen weiteren Sollwert schicken. Der Ausdruck "Sollwert" stimmt in meinem Fall nicht, ich möchte nur zusätzliche Daten schicken. Wie ich es auch anstelle, die Daten kommen beim Umrichter nicht an. Hätte jemand eine Idee was ich falsch mache? Ich verwende einen G120 mit einer CU240E-2 PN mit aktuellster FW sowie Startdrive V13 ebenfalls in aktuellster Version. Danke. Gruß Wolfgang DateianhangZusatzdatenSinamicsStartdrive.docx (329 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: OB_35 am: 05.01.2016 07:03:35 |
|
05.01.2016 07:04 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 22410 Bewertung: (3017)
|
Hallo, was für ein Antrieb ist das? PROFINET oder PROFIBUS? Christoph |
Folgen Sie uns auf