18.04.2017 11:46 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Gibt es auch eine Möglichkeit mit Nachkommastellen zu rechnen wenn ich mehr als 4 Terme habe? Ich möchte die Drehzahl einer Hydraulikpumpe berechnen. Wenn ich aber ohne Nachkommastellen rechnen muss, entstehen mir zu große Fehler, z.B. statt 1461 U/min kommt nur was bei 1405 U/min raus. Genau weis ich den Wert nicht mehr, er war jedenfalls sehr abweichend. Die Formal hab ich mal in den Anhang gepackt, also Hydraulikdrehzahl= und dann die Formel. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 18.04.2017 13:48:59Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.04.2017 13:55 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 1345 Bewertung: (42) |
Durch anheben des Zahlenniveaus kann man schon die Genauigkeit wesentlich erhöhen. Schreib mal die relevanten Zahlenwerte (von-bis) auf. Bei der Division wird aber der Fehler im Bereich von 1% liegen |
Folgen Sie uns auf