25.07.2015 18:23 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 12.12.2024 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Wir haben ein ähnliches Problem, das er nachdem Start erreichbare Teilnehmer die Kommunikation beendet und danach nichts mehr geht, bezüglich Schnittstellenkommunikation. Fehlermeldung S7DOS Online DLL 32->64 Server funktioniert nicht mehr richtig. Meldung Ereignisprotokoll Fehlerhaft: s7elonls64.exe in Ordner C:\Windows\SysWOW64 Fehlerhaft: s7epaapi64x.dll in Ordner C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin Ihr hab davon gesprochen den OAM Ordner zu löschen, stimmt das bevor ich den CMD Befehl ausführe? Version V13 Basic SP1 UD3 Vielen Dank im Voraus. Grüße Juergen
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 27.07.2015 13:22:44Neue Überschrift nach splitten |
|
26.07.2015 07:29 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 22.09.2025 Beiträge: 22689 Bewertung:
|
Hallo, ich würde es neu aufsetzen. Also erstmal die bestehende Installation komplett runterwerfen nach dieswer Anleitung: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/76325723
Dann Virenscanner und und AntiSpam/Spy etc. Programme ausschalten und die SW neu installieren.
Christoph |
26.07.2015 12:29 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 12.12.2024 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Vielen Dank für die Informationen. Die Besten Grüße Juergen |
27.07.2015 16:14 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 12.12.2024 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich habe mich weiter mit dem Thema beschäftigt, weil ich nicht so schnell Aufgebe. Version: TIA Portal V13 Basic SP1 UD4 Folgendes wurde gemacht wie hier beschrieben: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/99005532 Mit cmd als Admin: folgenden Befehl ausgeführt: C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7epaimp64x.exe i danach war die Schnittstelle wieder Funktionsfähig und tat ihren gewohnten Dienst. So nun zum folgenden Fehler, nach einem Neustart des Notebooks und dem ersten Öffnen des TIA Portals funktioniert die Schnittstelle nicht! folgende Meldung von TIA:S7 Dos Handle ungültig Ereignisanzeige Windows: Name der fehlerhaften Anwendung: S7elonls64.exe, Version: 2900.400.102.3, Zeitstempel: 0x555d805e nach erneuter Eingabe des oben genannten Befehld über die cmd ist die Schnittstelle funktionsfähig! Kann mit jemand bei der Suche nach der Ursache weiterhelfen? Wenn weitere Info,s notwendig sind bitte bescheid geben. Die besten Grüße Juergen |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_46633 am: 27.07.2015 16:17:28 |
|
Folgen Sie uns auf