12.10.2015 01:10 | |
Beigetreten: 11.10.2015 Letzter Bes: 08.11.2020 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen, da mir bisher alle Darstellungen eines Betriebsstundenzählers im Display der Logo nicht wirklich gefallen haben und auch zu Aufwendig waren hab ich versucht das ganze mal zu optimieren. Für eine Anwendung wo ein Verbraucher immer (unter einer Minute!) nur ein paar Sekunden läuft brauchte ich einen Betriebssekundenzähler. Wen es interessiert oder es gebrauchen kann hier meine Lösung: Viele Grüße Loenne DateianhangBetriebsstundenzähler.zip (551 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
08.11.2015 17:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2025 Beiträge: 36024 Bewertung:
|
Scorp's UDF-Sammlung findest du hier: |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf