10.05.2016 10:49 | |
Beigetreten: 22.05.2015 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem: Ich nutze V7.3 mit Logon 1.5 und es funktioniert auch alles soweit. Was nicht richtig funktioniert ist der Autostart. Wenn ich die RT automatisch starten lasse mit der Pfad-Angabe zum Server un als Nutzer "Operator" Nutze ,welcher die Berechtigung "Remote aktivieren" hat, starte die RT nicht und gibt an das der Nutzer dies nicht darf. Erst wenn ich dem "Operator" auch noch "Remote Projektieren" zuweise funktioniert dies. Warum funktioniert dies nicht so wie es müsste ? Oder habe ich die Start-Optionen falsch eingestellt ? Vielen Dank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 11.05.2016 10:56:10Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf