08.08.2017 09:22 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Ursprüngliches Thema: https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/w-rmemenge-erfassen/134660/?page=0&pageSize=10 Moin Moin, Ich modernisiere gerade unsere Heizungsanlage und hätte da grundsätzlich Interesse dran, die erzeugte Wärmeleistung zu ermitteln. Das ganze möchte ich für den wassergeführten Kamin (18KW wasserseitig), als auch für die Solaranlage realisieren. Als Zähler würd ich folgenden nehmen: 49 Impulse pro Liter (ich würd hier einfach mit 50 impulsen/L rechnen, sooo genau muss das auch nicht sein.) Ich brauch das ganze nicht zu Abrechnungszwecken (Eigenheim), sondern als nette Spielerei am TDE :-) Jemand eine Idee zwecks Rechenweg/Programm ? Grüße ! Wolle ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: WoKa am: 08.08.2017 09:23:46Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08.08.2017 11:23:32Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: WoKa am: 08.08.2017 20:09:38 |
|
13.08.2017 15:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2025 Beiträge: 36024 Bewertung:
|
Refenzieren siehe diese Siemens FAQ: Wie können bei einer LOGO! 8 Verweise zwischen Blöcken projektiert werden? Und die Lösung für einen Teil deines Problems könnte aussehen wie der Screenshot im Anhang. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf