09.11.2017 17:46 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo Leute, bin noch relativ neu hier und auch mit Logo habe ich noch nicht so viel Erfahrungen. War eher im Bereich S7 in der Industrie unterwegs. Um das Programm sparsamer zu gestalten, hilft es wenn ich stufenlos dimmen möchte? Will in einer Logo wirklich mehrere Dinge schalten und versuche daher alles so sparsam wie möglich zu gestalten. Für mich macht es daher keinen unterschied, ob ich nun in 20 Stufen oder stufenlos dimme. Kann ich also den Bereich bei B035, B042, B043, B030, B032 und B031 weglassen und den Zähltwert des Impulsgebers direkt auf B034 weitergeben? Und dann natürlich noch die Zählgrenzen erhöhen und die Frequenz des Impulsgebers erhöhen... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 09.11.2017 23:11:47Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.11.2017 18:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2025 Beiträge: 36018 Bewertung:
|
Vielleicht sagt dir ja meine Schaltung zu.
DateianhangDimmen_mit_einem_Taster_(0BA8.Standard).zip (197 Downloads) |
12.11.2017 15:53 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 19.09.2025 Beiträge: 806 Bewertung:
|
Ich hab' mal etwas rum experimentiert und mich dabei an der Funktion industrieller Dimmer orientiert: Kurzer Tastendruck schaltet den Dimmer ein/aus.
PS: DateianhangDimmer - 1 Taster mit Speicherung oder 100% Einschaltung.zip (171 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
12.11.2017 15:57 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 19.09.2025 Beiträge: 806 Bewertung:
|
Der Vollständigkeit halber auch noch diese Version: DateianhangDimmer - 1 Taster mit Speicherung.zip (186 Downloads) |
15.11.2017 23:31 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 19.09.2025 Beiträge: 806 Bewertung:
|
Ich hab' die Schaltung entsprechend umgebaut und mit vollem Funktionsumfang (14 FB + 1 AM) hochgeladen: Wenn noch Blöcke gespart werden müssen, kann der Softwareschalter gelöscht und der Eingang S2 vom Analog-Mux B008 bei Bedarf direkt negiert werden. DateianhangDimmer - 1 Taster mit Eindimmen oder 100% bzw. letzter Wert Eintastung.lsc.zip (215 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf