09.03.2018 17:12 | |
Beigetreten: 29.06.2012 Letzter Bes: 25.12.2023 Beiträge: 975 Bewertung:
|
Ich habe S7 414-3PN plc und verschiedene CU320-2 Sinamics drives. Ich habe auch ein 315PN-F plc die die failsafe in diese drives verwended (Profisafe). Die CU320-2 devices sind configuriert wie shared device. Ich habe problemen das nach aufstart verschiedene CU320-2 nur mit ein plc connectieren. Wann ich mehrmals die Profinet kabel connectier - deconnectier has die CU320 connection mit beide plc's. Ich habe gesehen das die 315PNF has kein default router, aber die 414-3 PN hast ein defaulft router. Kann das die ursache sein von das niet connectieren met beide controller? < ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12.03.2018 13:31:26Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf