16.02.2022 12:17 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
SIMATIC WinCC Unified ist das komplett neu entwickelte Visualisierungssystem von Siemens im Automatisierungsumfeld. Das SIMATIC WinCC Unified System besteht aus der Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified sowie den neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels. Zentrale Bildverwaltung versus Bildfenster Einer der größten Änderungen des Engineerings beim Umstieg von WinCC Comfort/Advanced auf WinCC Unified ist eine veränderte Bildverwaltung. Die Bildverwaltung ist in WinCC Unified nicht mehr als eigener Bereich in der Projektnavigation zu finden. Stattdessen werden sämtliche Inhalte wie Vorlagen, Pop-Up-Bilder, Slide-In-Bilder, das Globalbild und der Permanentbereich jetzt als Bilder angelegt und in Form von Bildfenstern zur Anzeige gebracht. Diese bewährte Art der Bildverwaltung wird schon seit langer Zeit in den WinCC SCADA Systemen wie WinCC V7 und WinCC Professional verwendet. Systemübersicht Bildverwaltung: Vorteile von Bildfenstern:
Startbild mit Screenlayout als Basis für den Einsatz von Bildfenstern Es empfiehlt sich ein Startbild als Screen Layout anzulegen. In diesem Layout werden die wesentlichen Bildfenster angeordnet und definiert. Beispiel Screenlayout: Tipp: HMI Template Suite Wir empfehlen beim Anlegen eines WinCC Unified Projektes (Panel/PC RT) auf die Bibliothek bzw. den Wizard der HMI Template Suite für WinCC Unified zuzugreifen. Das Bildlayout sowie sämtliche Aspekte der Bildverwaltung werden mit der HMI Template Suite bereits vorgefertigt und strukturiert angelegt. Weitere Informationen hierzu sowie zum dargestellten Bildlayout finden Sie im Anwendungsbeispiel "HMI Design mit der HMI Template Suite" in der Dokumentation zu WinCC Unified: Video zur Erstellung eines Bildlayouts Das SIMATIC WinCC Unified Tutorial Center gibt einen vielseitigen Überblick mit anschaulichen Videos über die generellen Funktionen von WinCC Unified und den Unified Comfort Panels. Nachfolgendes Video erklärt die wesentlichen Merkmale bei der Erstellung eines Bildlayouts in WinCC Unified: Ablagepfad im SIMATIC WinCC Unified Tutorial Center: "Home -> Bilder projektieren -> Grundlegende Projektierungsmöglichkeiten -> Bildlayout erstellen" Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Februar 2022). Viele Grüße SIMATIC-HMI-FB-GER (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 02/16/2022 15:38:46Ergänzung: Videoanleitung im SIMATIC WinCC Unified Tutorial Center Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 02/16/2022 16:18:51Ergänzung: Videoanleitung im SIMATIC WinCC Unified Tutorial Center Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 12/19/2023 09:26:56 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
18.12.2023 11:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
siehe auch Ersatz der Vorlage aus WinCC Comfort/Advanced über Bild bzw. Bildfenster in WinCC Unified Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf