26.08.2021 11:06 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Der TIA Portal Projektserver ist eine eigenständige Server-Applikation und ermöglicht die Verwaltung, Versionierung und Dokumentation von TIA Portal Projekten. Der Projektserver kann unabhängig vom TIA Portal installiert werden. Multiuser Engineering ermöglicht das Arbeiten mit mehreren Benutzern gemeinsam und gleichzeitig an einem Projekt. Das Arbeiten in lokalen Sessions ist unabhängig voneinander, Änderungen von anderen Bearbeitern werden angezeigt und können übernommen werden. Nutzen:
Anwendungsbereich: Mit dem TIA Portal Multiuser Engineering sind unterschiedliche Szenarien realisierbar: Szenario 1:
Szenario 2:
Szenario 3:
Funktionen:
Lizenzinformationen:
Weitere Informationen und Details auch zur Konfiguration und Umsetzung finden Sie im STEP 7 Professional V17 Handbuch im Abschnitt 16 (ab Seite 20313) "Mit dem TIA Projekt-Server arbeiten" und im Abschnitt 19 (ab Seite 20899) "Team Engineering einsetzen". Weitere Infos hier im Forum unter TIA Option Multiuser Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.11.2022 14:13 | |
Beigetreten: 07.03.2017 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Im Kontext TIA Projektserver ist zudem Interessant, welche Objekte innerhalb einer lokalen Session verändert werden können, sodass diese auch mit dem Serverprojekt synchronisiert und nachverfolgt werden können. Weiterhin sind alle Objekte eines Projektes in der Serversicht von TIA Portal Multiuser änderbar, dass anschließend die Änderung mit den lokalen Sessions synchronisiert werden. Hierfür gibt es einen Eintrag im Handbuch TIA Portal V17 Eine kleine visuelle Zusammenfassung im Anhang. |
Folgen Sie uns auf