24.09.2021 08:28 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Im Folgenden gehen wir auf das Feedback zum Lade in die CPU aus dem Beitrag „Wunschliste TIA Portal V18…2x (STEP 7) für alle TIA Portal User mit kreativen und konstruktiven Ideen“ ein. Bausteine können im RUN der CPU konsistent geladen werden. Das konsistente Laden in die CPU verhindert das die Steuerung in STOP gesetzt wird, weil ein fehlender Softwarebaustein aufgerufen wird. Das TIA Portal aktualisiert immer alle für die Abarbeitung benötigten Softwarebausteine. Während der online Verbindung können die Bausteine konsistent geladen werden. Ab dem TIA Portal V17 hat sich das Verhalten beim Reinitialisieren von Datenbausteinen geändert. Weitere Informationen findet Ihr im folgenden Link: Das Ändern der Hardwarekonfiguration ist im STOP der CPU möglich. Wir geben die Anforderung nach dem Laden der Hardwarekonfiguration im RUN der CPU an die Produktverantwortlichen weiter. Auf dieser Seite im Handbuch finden Sie eine Übersicht der Lademöglichkeiten von Bausteinen im Betriebszustand "RUN" Neu in TIA Step 7 V17: Geänderte Datenbausteine laden und beobachten (S7-1200/S7-1500) Neu in TIA Step 7 V17: Gruppen und Gruppenstrukturen laden (S7-1200/S7-1500) Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 01/11/2022 13:29:06 |
|
Folgen Sie uns auf