24.09.2021 08:18 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung: (130)
|
Im Folgenden gehen wir auf das Feedback zum Multiuser Engineering aus dem Beitrag „Wunschliste TIA Portal V18…2x (STEP 7) für alle TIA Portal User mit kreativen und konstruktiven Ideen“ ein. Lokale Session als Referenzprojekt Beim Engineering gibt es außerdem weitere Verbesserungen:
Bearbeitung in der Server Projekt Ansicht Die Bearbeitung von einigen Objekten (z. B. die Hardwarekonfiguration) werden aktuell nicht in der lokalen Session unterstützt und werden in der Server Projekt Ansicht bearbeitet. Im TIA Portal wird ein entsprechender Hinweistext angezeigt, dass diese Änderungen in der Server Projektansicht durchgeführt werden müssen. Eine Auflistung der unterstützten Objekte sind unter dem folgenden Link zusammengestellt: Die Anmerkung, mit dem blinkenden Hinweis und der Bearbeitungssperre geben wir an die zuständigen Stellen weiter. Vielen Dank für das Feedback. Flagge am Ordner anzeigen Wir haben das Feedback bekommen, das die Flags an Ordner angezeigt werden sollen. Vielen Dank für das Feedback. Aktuell ist es nicht möglich, die Flags an den Ordner anzuzeigen. Es ist für uns nachvollziehbar, dass diese Funktionalität die Arbeit im TIA Portal mit Multiuser vereinfachen würde. Wir werden Ihren Wunsch an unsere Produktverantwortlichen weitergegeben. Zu dem Thema Multiuser Engineering finden Sie weitere Informationen in den folgenden Beiträgen: TIA Portal Projektserver und Multiuser Haben Sie weitere Fragen, Anmerkungen oder Ergänzungen zu dieser Thematik? Wir freuen uns über Ihre Meinung in den Kommentaren! Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Folgen Sie uns auf