(0)| 28.06.2018 17:09 | |
|
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo, vielen Dank schon mal für die letzten schnellen Antworten!! Ich habe hier aber noch ein Problem: Ich beschalte den S210 über Profisafe mit SS1 und einer Verzögerungszeit von 300ms. Ich habe nun das Problem wenn der Technologiebaustein MC-Power über Enable freigegen ist und die Sicherheit auslöst wird ein Fehler im Technologieobjekt ausgelöst. Es wird einmal "Peripherie" als Fehler gekennzeichnet und zusätzlich ein Text wie "Fehlerhafte Bewegung außerhalb der Funktion" (in etwa:-)) ausgegeben. Ist Enable an MC-Power nicht freigegeben und wird die Sicherheit ausgelöst so entsteht kein Fehler. Da der Antrieb hinter einem Lichtvorhang mit ständigem Bedienerzutritt eingesetzt werden soll würde ich gerne den auftretenden Fehler vermeiden (da dieser Zustand wahrscheinlich sehr oft eintreten wird). Gibt es hier eine Möglichkeit den Fehler zu umgehen oder habe ich hier noch etwas falsch konfiguriert? Vielen Dank im Voraus. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06.08.2018 08:42:38Neue Überschrift nach Splitten |
|
| 02.07.2018 15:43 | |
|
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 19.01.2026 Beiträge: 6069 Bewertung:
|
Hallo,
|
|
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf