28.11.2018 23:11 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 3173 Bewertung: (491) |
Hallo mm76, laut dem aktuellen Handbuch zu STEP 7 V15.1 ist der OPC UA Server nicht über einen CP erreichbar. Der OPC UA-Server der S7-1500 CPU ist über alle internen PROFINET-Schnittstellen der CPU (ab Firmware V2.0) erreichbar, jedoch nicht über die PROFINET-Schnittstellen von CP/CM. Eventuell kann jemand aus dem Forum die Frage aus eigener Erfahrung beantworten, ich war bisher für OPC UA noch nicht auf einen CP angewiesen. Vielleicht kannst Du die Konfiguration ändern und die beiden Netze - also das der CPU und das des CPs tauschen, um einen Zugriff auf OPC zu ermöglichen. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
22.06.2020 12:16 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi zusammen, das hat nur indirekt was mit V16 zu tun. Der FW-Stand der CPU sowie des CPs ist hier ausschlaggebend. Der CP 1543-1 ab Firmware-Version V2.2 kann hier auch als Schnittstelle für OPC UA genutzt werden, wenn die CPU mindestens V2.8 hat. Diese Version ist aber erst ab V16 projektierbar. Siehe Handbuch: Zugang zu OPC UA-Applikationen hoffe das hilft euch, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf