27.04.2016 23:00 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1367 Bewertung: (42) |
Anbei ein Amperestundenzähler für die Akkuüberwachung. Ein Sensorverstärker für +/-50A auf 0-10V ist erforderlich. (0V .... -50A; 5V....0A; 10V....+50A). Funktion: alle 3,6sec wird der aktuelle Wert aufaddiert dh. in einer Stunde 1000 Werte. Auflösung daher 1mAh Problem derzeit: bei hohen Stromwerten wird in ein paar Minuten der maximale Zahlenwert erreicht. Es wäre eine zweite Aufsummierung für zB. ganze 10000 er notwendig aber ohne "Nachkomma" -Verlust ? DateianhangLogo-Amperestundenzähler-.zip (227 Downloads) |
28.04.2016 10:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 33944 Bewertung: (4218) |
Ich habe mal für eine Zweck so etwas gemacht. Damals ging es darum, Gewichtsimpulse einer Waage aufzuaddieren. Die Gewichtsimpulse hatten die Wertigkeit von 98g je Impuls. Es sollte aber auch die Gesamtmenge über ein 1 kg weiter aufaddiert. Sollte dir eigentlich als Ausgangssituation für dein Projekt reichen. DateianhangImpulszaehlung_mit_Uebertrag.zip (221 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 28.04.2016 10:37:32 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
28.04.2016 14:52 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1367 Bewertung: (42) |
geschafft - jedoch mit Zähler Bis 22Ah mit 1mAh Auflösung; oder bis 220Ah mit 10mAh Auflösung. Die eigentliche Addition erfolgt immer mit einer Auflösung von 0,1mAh ! Erst bei der Anzeige werden ein bzw. 2 Stellen verworfen. Die negative Kapazitätsermittlung ist hier eigentlich nicht notwendig - aber für andere Anwendungen.... Automatische Rücksetzung bei Unterspannung, Vollwert (Startwert) nach Ladung; Bewertung beim Laden (zB. könnte der Ladestrom mit nur 70% bewertet werden) sind noch nicht enthalten. DateianhangLogo-Amperestundenzähler-2.zip (190 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 28.04.2016 15:39:58Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 30.04.2016 10:39:06 |
|
Folgen Sie uns auf