03.12.2015 08:45 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4443 Bewertung:
|
Hallo renooo,
prinzipiell sollte das mit dem SIGNAL BOARD SB1222, 4 DQ 24VDC 200KHZ funktionieren aber ich bin mir nicht sicher mit dem Phasenstrom von 1A. Evtl. findest Du was im Handbuch vom S7-1200 Motion Control V13, SP1: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/108577079
Gruß, Towome
|
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
04.12.2015 14:41 | |
Beiträge: 5225 Bewertung:
|
@Towome - reading the question it seems as though <renooo> hopes to connect the motor directly to the SB. Please ask our friend if he knows he should be using a stepper motor amplifier. Sorry for not making the note in German. |
Folgen Sie uns auf