(0)| 13.11.2013 20:33 | |
|
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 14.01.2026 Beiträge: 996 Bewertung:
|
Hallo, ab sofort ist ein neues Modbus-Produkt erhältlich: "SIMATIC Modbus/TCP PN CPU Redundant" mit der Bestellnummer 6AV6676-6MB10-0AX0. Mit diesem Produkt kann mit PN-H-CPUen eine redundante Kopplung zu Fremdgeräten aufgebaut werden um Werte über Modbus/TCP zu transferieren. Dabei ist der Aufbau als einseitige oder als beidseitige Redundanz möglich. Wie in den anderen Modbus-Produkten auch werden Holding Register, Input Register, Coils und Inputs (Funktionscodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 und 16) unterstützt. Eine Demoversion und das Handbuch sind über www.siemens.de/s7modbus downloadbar. Wüstenräuber |
| 25.11.2013 15:02 | |
|
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 14.01.2026 Beiträge: 996 Bewertung:
|
Hallo, der Wizard für "SIMATIC Modbus/TCP PN CPU Redundant" ist hier downloadbar: www.siemens.de/s7modbus, Tab "Downloads". Wüstenräuber |
Folgen Sie uns auf