Industry Online Support
Technical Forum
29.11.2013 12:23 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
Hallo AutoGen_503986, es gibt ja mehrere Möglichkeiten Schrittketten in einer SIMATIC-Steuerungzu programmieren. Ich nehme mal an, Du meinst den klassischen Weg mit GRAPH? Die Grundlagen zur Schrittkette sind im Handbuch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68113685 ab Seite 2455 beschrieben, kennst Du wahrscheinlich schon. Hier noch ein paarLinks zu dem Thema: /tf/WW/de/Posts/99255, https://www.automation.siemens.com/mcms/simatic-controller-software/de/step7/simatic-s7-graph/seiten/default.aspx?HTTPS=REDIR, http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1668619 Weiter besteht die Möglichkeit einer automatischen Migration von Programmen, die mit S7-300/400 erzeugt wurden,nach S7-1500. Infos dazu in der Online-Hilfe unter "Hinweise zur Migration von GRAPH-Programmen" Beantwortet zwar Deine Frage nicht aber vielleicht hilfts. |
05.09.2023 08:54 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 1314 Bewertung: (123)
|
Siehe auch Beitrag: Wie kann eine Schrittkette auch ohne S7-GRAPH für eine SIMATIC S7-1200 realisiert werden? |
Folgen Sie uns auf