(2)| 13.07.2007 03:39 | |
|
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Deine Logo 12/24RC hat bereits 2 Analogeingaenge onboard (I7,I8 = AI1,AI2) (siehe Aufdruck). Folglich must du bei AI3 oder AI4 abgreifen. |
| 13.07.2007 13:47 | |
|
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Wie gesagt, am AM2 geht der PT100-Fühler nicht. Deswegen gibt´s das spezielle Erweiterungsmodul. Entweder Fühler behalten und ein AM2 PT100 oder anderen Fühler (mit den angegebenen Eigenschaften, mit denen das AM2 umgehen kann). Google gibt da Einiges her, ansonsten fällt mir als Shop z.B. der hier ein: http://www.fuehlersysteme.de/product.php Da hast Du die gängigen Ausgangssignale gut erichtlich und Preise stehen auch dabei VG Fux |
| 14.07.2007 15:29 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo beco, hallo Fux, also das PT100-Modul (AM2) ist auf die Temperaturmessung mittels PT100-Widerstandsthermometer optimiert, eine Temperaturmessung mit "normalen" Analogeingängen ist bei reduzierter Auflösung (Genauigkeit) auch möglich... Seht euch dazu mal folgende Beiträge im Forum an, sie solten euch zunächst einmal weiterhelfen: /tf/WW/de/Posts/9720 /tf/WW/de/Posts/9573 /tf/WW/de/Posts/9051 Mfg Betel |
Folgen Sie uns auf