20.09.2014 19:02 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo, habe mein Netzwerk von 3 Logo 0ba7 jetzt um die neue 0ba8 erweitert. Eine Logo 0ba7 sitzt mit einem Textdisplay ausgerüstet und als Master eingerichtet im EG. Diese greift auf eine Slave Logo zu, welche die EIn/Ausgänge und 2 AM2 Module zur Temperaturerfassung bereitstellt. Eine weitere 0BA7 als Master eingerichtet sitzt im OG und überträgt verschiedene Zutände von Merkern, etc. Ausserdem liest diese über VM Variablen die Temperaturen aus der Master Logo im EG aus, die Temperaturen wiederum stammen aus der Slave Logo. Funktionier auch alles. Wenn ich jetzt die gleichen VM-Variablen aus der Logo im EG auslese mit der 0ba8, dann werden die Temperaturen auch angezeigt, aber die Werte blinken immer zwischen 0°C und dem richtigen wert. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ??? Mfg Andy Dateianhanghaus.zip (164 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 30.09.2014 15:25neue Überschrift nach splitten von /tf/WW/en/Posts/114180#top |
|
20.09.2014 20:25 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Du hast meine Frage nicht beantwortet: Wie ist die 0BA8 einegebunden. Slave oder Master? |
Folgen Sie uns auf