26.12.2014 19:46 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (2) |
Leider nein Was steuert die Submaske überhaupt? |
26.12.2014 20:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 32957 Bewertung: (4075) |
Ist dein PC per WLAN mit dem Router verbunden? |
26.12.2014 20:27 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (2) |
LAN IP 162.254.132.34 SUBN 255.255.0.0 Std.Gatw. - - - - LOGO 192.169.0.5 255.255.0.0 192.169.0.1 |
Folgen Sie uns auf