(0)| 07.01.2008 13:26 | |
|
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Im Micro Automation Set 5 werden u.a. zeitgesteuert vorhandene Kurzmitteilungen von dem angeschlossenen GSM Modem abgeholt. Dies geschieht im Bibliotheksbaustein "SMS_Receive". Kurzmitteilungen können dabei in unterschiedlichen Speicherbereichen des Modems abgelegt werden. Dem Baustein "SMS_Receive" ist dies mitzuteilen. Mögliche Speicherbereiche: Auszug aus TC65T AT-Kommandoset (ab Kapitel 13): Link ".. ME: Memory Storage (logische Unerteilung, mem1, mem2, mem3, ....) ME1: log. Unterteilung von ME MEx: log. Unterteilung von ME SM: Simkarte MT: Summe aus ME und SM Mit dem Befehl AT+SSMSS kann dem Modem manuell ein bevorzugter Speicherbereich zugewiesen werden. Mit dem Befehl AT^SLMS können Sie sich anzeigen lassen, wie viele Kurzmitteilungen in welchem Speicherbereich vorrliegen. .." Im Baustein "SMS_Reveive" verwendeten Speicherbereich ändern: Je nach verwendeten Modem bzw. geänderten Einstellungen kann es notwendig sein, in der Bibliothek den zu verwendeten bevorzugten Speicherbereich anzugeben. Dies geschieht jeweils über die Kürzel "ME, SM, MT, MEx". Öffnen Sie dazu in der Bibliothek "set5_s7-200-library.mwl" den Baustein "SMS_Revceive". Navigieren Sie zum Netzwerk 9 "Command 3". Das Logikglied "STR_FIND" gibt an in welchem Speicherbereich nach Kurzmitteilungen gesucht werden soll. Tragen Sie hier "ME", "SM", "MT" oder ME spezifiert durch MEx ein. Speichern und Laden Sie das Programm in die Steuerung. |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 4/15/2010 8:46 AMÜberschirft angepasst Zuletzt bearbeitet von: Mike(tm) am: 14.03.2008 15:13Zuletzt bearbeitet von: Mike(tm) am: 14.03.2008 15:11Zuletzt bearbeitet von: Mike(tm) am: 14.03.2008 15:11 |
|
Folgen Sie uns auf