(3)| 29.03.2008 21:49 | |
|
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo... Du... dass mit S9 wird schwierig... ich glaub den Namen hat sich Audi bereits schützen lassen... Viele Grüße J_Bell |
| 08.04.2008 18:03 | |
|
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 16.12.2025 Beiträge: 203 Bewertung:
|
Hallo, nicht alles glauben. |
| 03.05.2008 23:27 | |
|
Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, nicht einfach alles glauben was dort geschrieben wird. Teilweise werden auch bewusst Unwahrheiten verbreitet. Viele werden jetzt wissen was ich meine. Zum Theman S9 - wenn Siemens das vorhat dann wird es sicher nicht verheimlicht. Ich glaube aber persönlich dass es evtl mal 64-Bit-CPUs geben wird und es einen erweiterten Befehlssatz in S7 gibt und Operanden wie DWQ, MQ analog zu 32Bit DBD, MD MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
| 16.05.2008 19:12 | |
|
Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Fragt mal diesen Herren. >STEUERUNGSTECHNIK Simatic (S5,S7,S9) Design und Programmierung Quelle: Textinhalt http://handynet-oesterreich.bmsg.gv.at/script/load.asp?page=001/00001387.htm |
| 16.05.2008 19:16 | |
|
Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Diskusionen gibt es viele. http://www.sps-forum.de/showthread.php?p=125285 |
Folgen Sie uns auf