(3)| 15.04.2008 18:59 | |
|
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Leute, ist es möglich mit einer LOGO einen Schrittmotor anzusteuern? |
| 16.04.2008 09:06 | |
|
Beiträge: 121 Bewertung:
|
Hallo groegs. Es tut mir leid dir keine bessere Antwort liefern zu können, aber das wird wohl nicht funktionieren. Diese Frage kam schon einmal in diesem Forum. Und zwar am 22.06.2007. Hier mal der Link für dich. Dort kannst nachlesen. /tf/WW/de/Posts/10075 Viele Grüße Patrick Hehl |
| 27.04.2008 21:59 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, für alle die, die die maximal möglichen mit der LOGO! auszugebenden Taktfrequenzen interessieren, habe ich die beiden möglichen Varianten zu deren Erzeugung im Schaltplan in Dateianhang angegeben. MfG Betel DateianhangDEMO_Schrittmotor_max_AusgabeTakt_V01.zip (713 Downloads) |
Folgen Sie uns auf