(2)| 21.07.2008 08:29 | |
|
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo, schau dir bitte mal diesen Link an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22326221 Vielleicht kanndas dir helfen. Gruß Thomas |
Zuletzt bearbeitet von: ThomasH. am: 21.07.2008 08:29 |
|
| 25.07.2008 15:18 | |
|
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo zusammen, der STATER ist ein Inbetriebnahme Tool und keine „übergeordnete Bedienoberfläche“ für z.B. Leitstände oder ähnliches. Deshalb ist auch immer nur das Ansprechen eines Umrichters (egal ob direkt oder über S7-DriveMonitor o.ä.) möglich. Es können zwar in einem Projekt mehrere Umrichter aufgemacht, aber immer nur einer angesprochen werden. Über eine übergeordnete „SPS“ und Profibus ist es auch noch möglich mittels STARTER einfach von einem zum andern zu schalten (erst den einen abmelden danach den anderen anmelden). Aber wie gesagt ansprechbar ist immer nur ein Umrichter! Hier noch ein paar FAQ´s http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22794082 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22825014 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23432199 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7693790 |
Folgen Sie uns auf