(1)| 23.08.2008 17:50 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hi, ja das ist mit der LOGO! möglich, jedoch nur mit Basismodulen, die sog. "schnelle Digitaleingänge" haben, insb. LOGO! 12/24R. Wie das dann in einer Schaltung realisiert werden kann, hängt natürlich von deinen Randbedingungen und Vorgaben z. B. zur Auswertung und Anzeige ab. Erste Eindrücke vermittelt z. B. folgender Beitrag: "Drehzahlmessung" Weitere Infos, Links und Schaltungen findest du in den Dateianhängen unter "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" MfG Betel |
Folgen Sie uns auf