(0)| 28.10.2008 07:40 | |
|
Beiträge: 8 Bewertung:
|
kannst du mal dein Programm hochladen, oder ist es das "TDMenü_V1 (test-2).zip" aus dem anderen Beitrag. |
Zuletzt bearbeitet von: Marta Pfahl am: 28.10.2008 07:42 |
|
| 28.10.2008 08:07 | |
|
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Moin. Hier ist mal das aktuellste Programm, was ich zur Zeit in Betrieb habe. Im "Menü - Heizung - allg. Status" kann man es am Besten feststellen. Dort hab ich "Nachtabsenkung" und "Urlaubsschaltung", dort kann ich den Zustand ändern. Mit Curser nach unten ins nächste Fenster, dort habe ich den Zustand der "el. Heizung". Das "Off" läßt sich nicht ändern. Hab zur Zeit Urlaub, sonst würde ich es an der Arbeit mal aufspielen und dort testen. Simulation geht es, nur real nicht. Dateianhangwitterungsgeführte_Mischersteuerung-Menütest-v6.zip (141 Downloads) |
| 03.11.2008 16:10 | |
|
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Hmm, ich habe heute mal alle betroffene Meldefenster gelöscht und komplett neu erstellt. Jetzt geht es auch bei mir. Habe es eben auch zu Hause aufgespielt, geht. Hab mir das grad mal angesehen, stimmt, bei allen betroffenen Fenster ist der "Schutz aktiviert". Das hab ich da unten nicht gesehen, scheint aber noch von Betel seinem TD-Menü zu sein. Das hatte ich etwas umgewandelt und dann so übernommen. Ok, also Fehler gefunden. Dateianhangwitterungsgeführte_Mischersteuerung-raumtest-v6.zip (138 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 21.12.2008 14:13Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 21.12.2008 13:22Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 21.12.2008 12:57Anhang der aktuellsten Version der Heizungssteuerung |
|
| 31.12.2008 16:09 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Thorsten, im Dateianhang findest du 2 Vorschläge zur Einbindung der RT-Korrektur der Heizkurve! Die Version ...A entspricht vom Konzept her der Ausgangsversion - nur dass die Korrektur vor Hand durch Taster Cx nun (automatisch) auf Basis der RT des Flurs erfolgt. Die Vorgabe der SOLL-RT (in V1 der eingefügten Blocks "RT_Korr") kann natürlich auch wieder mittels Taster erfolgen, wie in der Schaltung angegeben ist... Im Gegensatz zur Version Akombiniert Version B die Korrrekturwerte für die Heizkurve im Block "RT_Korr", so dass auch bei aktiver Nachtabsenkung und/oder Urlaub die SOLL-Temperatur die "Referenz" für die Korrektur bildet. In der Version A dagegen ist die "Referenz" für diese Korrekturfälle aktive Nachtabsenkung und/oder Urlaub die "Original" Heizkurve! In beiden Versionen mußt du nun aber beachten/bedenken, dassbei betriebsbedingten (sprungartigen) Änderungen der RT diese auf die Vorlauftemperatur Einfluß nehmen: z. B. bei der "Umschaltung von Nachtabsenkung zum Tagbetrieb"...Dadurch dass ja die reale RT während der Nacht abgesunken ist, ergibt sich bis zum Erreichen des Vorgabewertes im Block "RT_Korr",V1,dann eine höhere Vorlauftemperatur als zuvor! Unmittelbar nach dem Aktivieren z. B. der Nachtabsenkung ergibt sich der umgekehrte Zusammenhang - die Vorlauftemperatur sinkt stärker als bisher (zumindest bis die abgesenkte RT [= V1 + MUX 029] erreicht ist) Ich hoffe du kommst damit zurecht! Gesundes neues Jahr 2009 Betel DateianhangForum_Vorschlag_für_RT_Korrektur.zip (139 Downloads) |
Folgen Sie uns auf