02.03.2006 16:49 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 30.05.2025 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo Rainer, muss gestehen, dass ich noch nie auf "alte" Lokaldaten" zugegriffen habe. Finde die Idee aber spannend. Habe im Produkt Support von daher mal nach Lokaldaten und VL gesucht. Dabei bin ich auf die Operationsliste gestossen. Da ist was geschrieben unter der Speicherindirekten Adressierung von der Bereichskennung VL und dass man damit auf Lokaldaten vom aufrufenden Baustein zugreifen kann. Hier der Link zum Dokument: Operationsliste S7-400 CPU 412, 414, 416, 417 beschrieben ist das Ganze unter Adressierungsbeispiele Vielleicht hilft das ja weiter? Würde mich freuen zu erfahren, wie es sich realisieren läßt. Hab im Moment leider kein STEP 7 und kann daher nix ausprobieren. [:(] Gruß Sabine |
Folgen Sie uns auf