Industry Online Support
Technical Forum
03.12.2008 13:28 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, das WinCC flexible Projekt muss in STEP7 integriert sein. Zusätzlich muss die Verbindung in NetPro projektiert sein. Zwischen den einzelenen Subnetzen muss eine routingfähige Station vorhanden sein. Vielleicht hilft Dir ja folgender FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32235096 Bye |
05.12.2008 15:16 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, kann es sein, dass Du in NetPro das PG/PC vergessen hast hinzuzufügen oder anzubinden? Bye |
Folgen Sie uns auf