(0)| 12.01.2009 10:15 | |
|
Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, keine schlechte Frage, aber ich denke nicht. Mit was für einem Programm bzw. was für Daten willst DU denn mit der PLC Sim austauschen? |
| 13.01.2009 16:01 | |
|
Beiträge: 836 Bewertung:
|
Hallo eekinci, wenn du eine SPSmit einem C-Prog kommunizieren lassen willst, dann bietet sich da eher Prodave an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21973664 Ob und wie das mit DLLs von PLC-Sim geht weiss ich nicht. Grundsätzlich würde dir das aber nichts nützen, da die PLC-Sim ja keine Verbindung mit der Peripherie (z.B. ET200) aufbauen kann. Nur zum Testen reicht ja eine VAT oder, wenns grafisch hübsch sein soll, eben WinCC flexible. |
Folgen Sie uns auf