21.01.2009 09:39 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Geehrte Forengemeinde, in meinem Systemhandbuch S7-200 habe ich unter 'Master- und Slave-Geräte in einem ProfiBus-Netz folgenden Satz gelesen: =Zitat=================================== Die S7-200 unterstützt ein Master/Slave-Netz und kann sowohl als Master als auch als Slave im PROFIBUS-Netz eingesetzt werden. (...) =Zitat Ende=============================== Hier im Forum lese ich dazu aber dass die S7-200 nur als Slave im ProfiBus-Netz eingesetzt werden kann. ( /tf/WW/de/Posts/11963#top) Was stimmt denn nun, bzw. verstehe ich da etwas nicht richtig? Grüsse Uli |
Folgen Sie uns auf