(0)| 07.03.2009 07:21 | |
|
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Da gibt es wohl keine Lösung für, habe auch das Problem. |
| 07.03.2009 14:32 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Allerseits,, ja es ist richtig, dass der BetriebeSTUNDENzähler in den Meldetexten und auch als Blockwert Bei Verweisen in andere Blöcke stets STUNDENwerte ausgibt. Der Zähler selbst ist mindestens sekundengenau und wenn man den Blockwert übrigens mit einem Logger ausliest oder mit LOGO!Comfort, dann erhält man sogar einen Wert mit einer Auflösung inMinuten.... Wenn Ihr mal in der Schaltungssammlung oder sucht unter "Betriebsstunden LOGO", dann findet Ihr z. B. Schaltungen von mir, die eine beliebige zeitliche Auflösungdes Zählens von (Betriebs-)Zeiten ermöglichen, etwa in h, m und s... MfG Betel |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 07.03.2009 15:35 | |
|
Beiträge: 10 Bewertung:
|
danke für die Infos gruß Peppe |
| 09.03.2009 08:26 | |
|
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, bei mir ziegt das TD auch die Minuten. Konfig: LOGO!0BA6, TD FW 1.0.4.26, LSC V6.1.5 Hier ein Beispiel: Gruss Helmut DateianhangAnzeige OHC.zip (314 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 09.03.2009 17:49 | |
|
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Es liegt am Zeichensatz GBK. |
Folgen Sie uns auf