(1)| 15.03.2009 11:33 | |
|
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hab das mit den MUX Versucht - müsste 25 MUX einbauen damit ich diese 100 Werte hinterlegt habe, wie kann ich aber die jeweiligen Werte in der (gleichen) Anzeige darstellen? |
| 15.03.2009 11:35 | |
|
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Ich habe gerade mal ein Diagramm in Excel mit 10 Punkten erstellt (0-10bar) und habe festgestellt, dass irgendwie nichts zu nichts linear ist oder eine Funktion aufweißt, die mir bekannt ist. Verläuft der mit der Spannung eventuell Proportional, wenn du 0-10V Sensor hättest ? |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 15.03.2009 11:38 |
|
| 15.03.2009 13:32 | |
|
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Puuhh, dachte du willst nur ein paar Drücke in Temperatur anzeigen lassen. Ist ein knifflige Aufgabe. Wie schon Diablo meint, wie ist es mit Sensoren die 0..10V ausgeben? Das man was lineares hat, oder liegt es einfach am Gas? |
| 15.03.2009 14:05 | |
|
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Ich vermute das auch bei den anderen Signalen wie 0-10V nichts Linear verläuft, da das Gas einfach diese Eigenschaft hat. |
Folgen Sie uns auf