(6)| 03.06.2009 08:40 | |
|
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 23.11.2025 Beiträge: 167 Bewertung:
|
Hallo! Das mit den preiswerten Alternativen ist ja immer so eine Sache.... Ich habe für Dich aber ein .pdf File der Firma INSYS Microelectronics. Die haben ein Modem gebaut das nach ihren Angabensehr gut auf die 0BA6 Reihe abgestimmt wurde.Das Modem wird über einen Adapter an die Programmiersschnittstelle der Logo angeschlossen.Auch ähnelt das Gehäuse der Bauform einer Logo!. Selbst habe ich damit aber noch keine Erfahrung gemacht und über den Preis kann ich auch nichts sagen.Sorry. Soweit ich aber weis, geht das Modul TC35i nicht an eine Logo! sondern das Modem ist für die S7-200er Baureihe bestimmt. Gruß raz DateianhangPM_Neue_GSMLOGO-Version_250309.pdf (243 Downloads) |
| 03.06.2009 09:41 | |
|
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo gerald, in der Anlage findest Du 2 GSM -Modems zum Anschluss an die Logo. Diese Modems können auch selbstsändig betrieben werden. In Verbindung mit einer LOGO können sie über Ausgänge angesteuert werden bzw. Du kannst auch über das GSM-Netz Schaltfunktionen auslösen. MfG. SR-TEC DateianhangDatenblaetter_GSM_Modem.pdf (285 Downloads) |
| 03.06.2009 14:01 | |
|
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, hier mal Background-Infos und um "Falschbestellungen" zu vermeiden. 1. Fernprogrammierung über GSM-Modems zu LOGO! geht NICHT! Grund: LOGO! braucht 11 Bit, was aber über GSM nicht möglich ist 2. Fernwirken per SMS geht, aber es gibt da zwei verschiedene Möglichkeiten: 2.A. Fernwirken per SMS und Kopplung zur LOGO! per dig. E/A Jedes Modem, das digtale E/A's per SMS steuern kann kann verwendet werden. Jede LOGO! kann damit per SMS gesteuert werden. 2.A.1 Manche Modem z.B. INSYS können Ausgänge (Abhängig der Konfiguration) Pulsen und Puls an den Eingängen der Modem lesen. DH. mehr Funktionalität als mit I/A 2.B. Fernwirken per SMS an Anbindung zur LOGO! Schnittstelle Insys bietet GSM modems, die mit einem Kabel mit der Programmierschnittstelle der LOGO! verbunden werden und die Werte aus der LOGO! "Lesen" können. Dies ist die aktuell beste Möglichkeit. Es können damit auch z.B. aktuelle Werte in eine SMS eingebunden werden. Achtung Versionsabhängig: INSYS GSM 4.2 unterstützt nur einschließlich LOGO!0BA5 INSYS GSM V4.3 unterstützt auch LOGO!0BA6 Preisinfo: Grundsätzlich ist GSM mit LOGO! immer "teuer" verglichen mit dem Preis einer LOGO! Das genannte TC35 funktioniert allerdings nicht mit LOGO!, da kein Zugriff auch das Programm möglich ist und das TC35 keine per SMS steuerbare E/A's besitzt. Die funktionell beste Lösung ist mit INSYS GSM V4.3. Auch die dazugehörige SW bietet erheblich bessere Usability (z.B. Alias-Namen für Parameter). Info: www.insys-tec.de Hoffe das hilft euch etwas den gordischen Knoten zu lösen. Gruss Helmut |
| 03.06.2009 15:26 | |
|
Beiträge: 241 Bewertung:
|
hi Helmut_13 dank dir für deine versionshinweise über die INSYS modems das hätte ich nicht gewusst Achtung Versionsabhängig: INSYS GSM 4.2 unterstützt nur einschließlich LOGO!0BA5 INSYS GSM V4.3 unterstützt auch LOGO!0BA6 gruss pepp |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 03.06.2009 17:56Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 03.06.2009 15:36 |
|
| 05.06.2009 20:16 | |
|
Beiträge: 28 Bewertung:
|
ok. danke für die vielen schnellen antworten. ende! |
| 05.06.2009 23:34 | |
|
Beiträge: 719 Bewertung:
|
Hallo geraldheiling, dein letzter Beitrag klang nicht so als wenn du begeistert vom Ergebnis der Antworten bist. Aber deine Eingangsfrage in der stand: "ich möchte mir mit meiner logo ein fernmeldesystem basteln." war leider sehr unpräzise. Beschreibe doch einfach mal was dein Vorhaben ist und was du überwachen möchtest. Evtl. gibt es ja andere Möglichkeiten. MfG. ring24h |
| 07.06.2009 01:02 | |
|
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Eine Fernmeldeüberwachung/-Steuerung ist immer ein etwas teureres Vergnügen.... wurde ja schon gesagt. Es gibt viele Module/Modems die sich preislich nicht allzuviel geben. Conrad bietet z.B. eines für 199.- an ( GX106 ). Hat 2 Melde-Eingänge, 2 Relais-Ausgänge und 2 Sensor-Eingänge für Temperatur. Evtl. ist das ja schon was für dich? Ich selbst habe ein Ethernet-Modul (Com-Server) von Insys im Einsatz, dort habe ich auch 2 Relais-Ausgänge, die ich ... leider nur.... über AT-Befehle von einem Terminal bzw. Terminal-Programm aus schalten kann. Allerdings geht es in erster Linie bei mir darum, daß ich mit der Logo-Soft auf die Logo zugreifen kann. Wobei ich auch gern, wenn die Heizungsanlage mal komplett läuft, auch "Fernschalten" möchte... Insys kann ich aber schon empfehlen, sie haben einen spitzen Service, der sich auf alle Fälle viel Zeit nimmt bis es funktioniert. |
Folgen Sie uns auf