24.06.2009 09:04 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Das Prinzip der Lösung ist gut, die Details sind nur leider unbekannt. Gegen einen Einsatz in der Steuerung spricht eigentlich nur die Zykluszeit. Du püfst beispielsweise aller 5s(Weckalarm: 0B30) ob sich der Tag geändert hat. Dies Sollte natürlich mit eine Uhrzeitalarm (z. B. OB 10) täglich geprüft werden. Allein für die Wochenende-Erkennung kannst du dir eine Freitag und eine Montag herraussuchen. 2 Uhrzeitalarme (z. B. OB16 und OB17) wöchentlich am Freitag bzw, am Montagaufrufen und im OB das Bit setzen bzw. rücksetzen. Es wäre schön, wenn du deine Lösung posten könntest Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
24.06.2009 10:05 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hi cumulus, ich habedas S7- Prog. mal angehangen. (D.h. ich habe es etwas geändert, damit es nur dasWesentliche enthält) Ich hoffe, dass es verständlich ist. Über eine Rückmeldung dazu würde ich freuen...
Gruß Eleu DateianhangFeiertage.zip (239 Downloads) |
24.06.2009 16:35 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi
Weitere Überlegungen zur Verkürzung der Berabeitungszeit
Ich hofe du kannst mit meinen Ideen etwas anfangen... |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf