11.11.2009 12:52 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (2) |
Definition: SPS = Speicher-Programmierbare Steuerung. Und damit ist die Logo eine SPS. |
11.11.2009 13:47 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
Schonmal danke für die erste Antwort... aber was ist mit "Norm einer SPS" gemeint? |
11.11.2009 13:53 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (5) |
Das ist die DIN EN61131. Da steht alles drinnen. mfg francy |
11.11.2009 14:04 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
aber was ist daran ausschlaggebend das die logo keine sps ist??? |
11.11.2009 19:18 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
kann mir denn keiner helfen?!? |
Folgen Sie uns auf