(0)| 14.12.2009 13:06 | |
|
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 23.11.2025 Beiträge: 167 Bewertung:
|
Hallo! Was Du an Erweiterungsmodulen an eine Logo stecken kannst und wie Du sie zusammenstecken kannst und was Du nicht darfst oder kannst, siehst Du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22724000 Gruß raz |
| 14.12.2009 13:58 | |
|
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Dann weiß ich jetzt bescheid und kann meine Steuerung verwirklichen. Nochmals Danke! mfg Marcel |
| 16.12.2009 07:19 | |
|
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Also an die 24V Versorgungsspannung hab ich natürlich gedacht. Dazu ist ein 24V Netzteil vorhanden. Aber gut, dass auch Jemand auf sowas achtet |
Folgen Sie uns auf