(0)| 15.01.2010 14:08 | |
|
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo marta heinrich, das ist natürlich eine gute Frage. Ich persönlich nutze WinCC flexible schon lange und war immer sehr zufrieden damit. Wenn du vor dem Transfer auf Nummer sicher gehen willst, das keine "Leichen" mehr vorhanden sind, dann lösch die temporären Dateien. Dann wird alles vor dem Übertragen neu generiert. Was du mit der Kostenübernahme behauptest kann auch so nicht ganz stimmen. Fakt ist, dass es nur kostenpflichtig wird, wenn es ein Projektierfehler war. Wenn du dir sicher bist, dass es nicht an dir liegt, würde ich das Projekt untersuchen lassen. Wenn hier ein Produktfehler vorliegt kannst du nichts dafür. Warum solltest du dann zahlen müssen??? Aber das wurde dir sicher auch gesagt. Grüße Manfred |
| 15.01.2010 15:21 | |
|
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo marta heinrich, das würde ich so nicht sagen. Wie gesagt...ich bin vollstens zufrieden... Klar hast du immermal was dabei, was besser laufen könnte...aber denkst du, dass es sowas bei anderen Firmen nicht gibt? Da liegst du echt falsch! Was mich persönlich immerwieder zu Siemens zieht ist die Qualität und vorallem der Support. Du kannst dich bei jeden kleinen Problem an die Hotline wenden und findest online echt gute Beispielapplikationen. Grüße Manfred |
Folgen Sie uns auf