01.02.2010 09:59 | |
Beiträge: 56 Bewertung: (27) |
Hallo Jac, ich würde an Deiner Stelle einen CP143 in die S5 stecken und eine Anbindung auf Basis RFC1006 (=ISOonTCP) zu deinen S7 herstellen. Diese Verbindung wird auch "S5-kompatible Kommunikation" genannt. Ein schöner Link mit Beispielen dazu: https://www.automation.siemens.com/net/quickstart012003/html_00/s5-beispiele/industrial-ethernet/iso-protokoll.htm viel Erfolg! Luigi _____________________________________________________ Es gibt auch den Bewertungs-Button |
03.02.2010 11:51 | |
Beiträge: 56 Bewertung: (27) |
Hallo zusammen, muss hier wohl was aufklären. 1. Es geht nicht um TCP sondern ISOonTCP oder wie es zu S5-Zeiten geheissen hat: H1-Bus! 2. Der CP143 ist bestens geeignet dazu! Habe vor vielen Jahren einige Projekte in dieser Art realisiert 3. Wie das Thema zu realisieren ist, kann man mit Beispielprojekten und passender Dokumentation in meinem obigen Link nachlesen 4. Wieviel CP143 braucht ihr? Beispielsweise Ebay findet aktuell 7 Stk... http://shop.ebay.at/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=cp143 Also noch mal: Viel Erfolg bei der Realisierung mit dem CP143! Luigi |
03.02.2010 18:13 | |
Beiträge: 56 Bewertung: (27) |
Hallo, da will es jemand ganz genau wissen. Also bitte: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24947254 Sinec H1 basiert auf der Ethernet-, sprich MAC-Adresse UND, ganz wichtig, den TSAPs. Diese findet man dann wieder im NETPRO unter den Konfigparametern für ISOonTCP. Zusammengefasst: Auf S5 wird SINEC H1 parametriert und auf S7 ISOonTCP. (Basis ist Ethernetspezifikationserweiterung RFC1006) Bitte den Bewertungbutton verwenden Möchte auf meiner alten Tage auch Experte werden... Schöne Grüße aus Österreich Luigi |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 16.09.2010 15:18link editiert Zuletzt bearbeitet von: luigi_KSI am: 03.02.2010 18:17 |
|
04.02.2010 11:12 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Ich spring dann mal ins Feuer und gebe meinen Senf zu der doch sehr anregenden Unterhaltung dazu. Fall 1 - CP1430 TF (6GK 143-0TA02 oder 0TB01): ISO on TCP(RFC1006) ist NICHT moeglich (IP Addresse gibt es nicht fuer diese Karte und deshalb ist ISO on TCP nicht moeglich, J_Bell hat voellig recht hier). Reine ISO ist aber schon moeglich und kann auch zur Kopplung zur S7benutzt werden(ein Beipiel dafuer gibt es HIER) Fall2 - CP1430 TCP (2XV9 450-1AU00): ISO on TCP (RFC1006) IST moeglich zu einer S7 (diese Karte hat eine IP Addresse). Fall 3 - VIPA CP143: Keine Ahnung ob sie nur ISO oder auchISO on TCP kann (hab sie nie benutzt und mir ist irgenwie nicht danach das jetzt weiter nachzuforschen). Vielleicht doch keine dumme Idee dem J_Bell zumindestens ein "Danke" zukommen zu lassen lieber Luigi |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf