04.03.2010 12:38 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo, also ich habe keinen Mac, aber evtl. eine Idee: Hast Du evtl. unter Extras-Optionen-Simulation den Haken bei "Aktualwerte anzeigen" rausgemacht? |
12.03.2010 10:04 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Wenn Du sagst, Du musst deswegen mit 2 Rechnern arbeiten, weil der Mac nicht übertragen kann: Ich habe irgendwo gelesen, dass der mitgelieferte Treiber für das USB-Kabel nur bis Mac 10.4 geht. Lade Dir doch hier mal den aktuellen Treiber für Mac herunter. Evtl. hilft das: http://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/default.aspx (rechts bei "Design Tools" Software downloads "CP210x VCP Mac OSX" auswählen. |
12.04.2010 15:55 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo, in der Readme des Siemens-Treibers steht auf der letzten Seite, wie es mit dem Mac gemacht werden muss. Vermutl. sind es heute andere Dateinamen, aber vielleicht hilft´s ja DateianhangReadMe_DE.pdf (152 Downloads) |
Folgen Sie uns auf