(0)| 22.03.2010 10:37 | |
|
Beiträge: 1879 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 12:25:26 |
|
| 22.03.2010 14:46 | |
|
Beiträge: 1879 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 12:25:39 |
|
| 22.03.2010 15:07 | |
|
Beigetreten: 30.05.2007 Letzter Bes: 27.06.2012 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Auf welche Anwendung soll ich einen Rechtsklick durchführen auf die Setup.exe?? lg markus |
| 22.03.2010 15:15 | |
|
Beiträge: 1879 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 12:25:48 |
|
| 22.03.2010 15:26 | |
|
Beigetreten: 30.05.2007 Letzter Bes: 27.06.2012 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Das werd ich mal testen hab den KompModus noch nie benötigt. lg markus |
| 22.03.2010 18:47 | |
|
Beigetreten: 30.05.2007 Letzter Bes: 27.06.2012 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hi Hab das mit dem Kompatibilitäts Modus probiert funktioniert aber nicht. Habs als XP SP1 uns SP2 Probiert aber er meckert jedes mal mit einem neustart. Hab neu gestartet das programm wieder ausgeführt und ab zum nächsten neustart usw usw. 40228606 8861819 Hab die zwei Links gefunden dort ist aber immer die rede davon das NACH der Installation oder Deinstallation ein Neustart erforderlich ist. Bei mir ist der Neustart aber VOR der Installation erforderlich. Bin für Ideen Offen. Lg markus |
| 23.03.2010 08:05 | |
|
Beiträge: 1879 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 23.03.2010 08:17Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 12:26:00 |
|
| 23.03.2010 08:35 | |
|
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 26.03.2025 Beiträge: 1319 Bewertung:
|
Es existiert mit Sicherheit ein bestimmter RegKey unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ", nämlich "PendingFileRenameOperations". |
|
Have Fun! |
|
Folgen Sie uns auf