Industry Online Support
Technical Forum
31.05.2010 19:47 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo. Ich muss mit Hilfe einen LOGO 12/24RC die drei Pneumatikzylinder, die durch 5/2-Wegventile 24Volt geregelt ansteuern. Das Programm soll folgende Schritte erledigen: 1.Start -> 2.Erster Zylinder fährt raus -> 3.nach 2 Sekunden fahren synchron wietere Zylinder raus (die stehen senkrecht zum ersten Zylinder) -> 4. nach 27 Sekunden fahren die beiden Zylinder zurück -> 5. nach 1 Sekunde später fährt der erste Zylinder zurück. -> 6. danach fahren die beiden zweiten synchron wieder raus und bleiben in dieser Position 3 Minuten -> Ende. Ich habe ein Programm geschrieben (siehe Anhang). Das Problem ist: wie macht man so, dass der letzte Schritt nicht 27 sec. sondern 3 Minuten dauert DateianhangSA Probe.zip (87 Downloads) |
31.05.2010 20:04 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Schau mal in den Anhang. Evtl. das was du wünscht? DateianhangSA Probe_V1.zip (152 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.05.2010 20:42 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Nachbar. Das ist das, was ich wollte. Besten Dank!!! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf