25.06.2010 10:00 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (65) |
Seit meine WM Tipps grundsätzlich daneben gehen, kann ich auch genausogut den Zufall entscheiden lassen. Hier nun mein Logo-WM-Tippautomat. Beide Teams sind gleich stark, 0 und 1 sind wahrscheinlicher als 2 und 3 Tore. I1 startet den Automat. Viel Spaß Superbrudi DateianhangWM2010.zip (134 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
25.06.2010 10:25 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
LOL Wenn mein Tipp dann nicht stimmt, weiß ich wenigstens auf wen ich´s schieben kann. Und wenn´s zum Elfmeterschießen kommt ?? |
25.06.2010 19:25 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
So ein Schwachsinn Aber intressanter "zufalls" Generator. |
26.06.2010 09:13 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Na, dann auch den Schirie ! Wäre dann ein Schirie-Stimmungs-Modul. Idee und Umsetzung finde ich klasse. |
Folgen Sie uns auf