18.08.2010 19:04 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Nein, du darfst das nicht mit dem "Auto-Adressieren" verwechseln! |
19.08.2010 09:36 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 3005 Bewertung: (1047) |
Hallo Pseudo-Name weiss ja auch nicht ob ich deine Anfrage so richtig verstehe, aber Du kannst generell schon "programmatisch" die ASI Konfiguration umaendern. Es gibt dafuer den FCASI_3422 (der auch fuer den DP/AS-i link zugelassen ist) und mehr dazu gibts in den beiden angehaengten links: Baustein FC "ASi_3422" und Beispielprogramm für AS-i Master Handbuch DP/AS-Interface Link 20E nach V3.0 Ich hoffe dies hilft dir weiter |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf